This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:输出电压限制

Guru**** 2797675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV761, TLV767, UCC28881, UCC28911, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239940/ucc28881-output-voltage-restriction

器件型号:UCC28881
主题中讨论的其他器件: UCC28911UCC28910、TLV767、TLV761

大家好、

UCC28881在非 ISO Flybuck 拓扑中支持200mA~300mA 负载下的7V 输出吗? 从数据表中可以看出、开放式框架设计中的限制是225mA。 输出电流限制来自哪里? 输出电压是否也有任何限制? (我想象更高的输出电压可以降低输出电流。)

此外、在 UCC28911中是否高于?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    UCC28881是一款通用开关、可用作高电压降压转换器。  开关电流在内部受到限制、如下所示:

    在 CCM 下运行时、平均电流处理能力限制为225mA。 如果您尝试支持超过该值、器件可能会进入热关断状态。 下面对其进行了说明:

    UCC28910被设计为谷底开关 PSR 反激式器件。 虽然已用于降压配置、但该转换器的控制律会极大地限制您可以提供的功率量。 最好将其用作反激式转换器。 您会发现、与此功率范围内的其他转换器相比、我们通常能够以更高的效率运行。  

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCHK 先生,您好

    如果原因是热关断、那么增加输出电压不会是解决方案、因为限制是输出功率、对吗?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    如果我正确理解了您的问题、是的。 输入电流限制将限制输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    那么最大输出功率是多少?    在 CCM 中通过交流整流输出提供200mA~300mA 时、它是否能够支持7V 输出?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    可以。 下面是一个示例参考设计的链接: PMP11236

    我希望这可以解答您的问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    好的、我可以理解它可以实现2.4W 的输出功率(24V * 100mA)。 我还了解到2步转换效果很好:UCC28881的交流至7V/LDO 和300mA LDO 的7V/LDO 至5V/LDO 300mA (300mA 或 TLV767)

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    是的、TLV761或 TLV767是从7V 电源轨调节5V 电压的不错选择。

    我希望这可以回答您的问题。