This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084A:VINの立ち上がり時間について μ A

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240187/tlv62084a-vin

器件型号:TLV62084A

本デバイスをVINとENをショートして使用しようと思います

正常に出力を得るためにVINの立上り時間に規定はありますか

(何m Sで何Vの単調増加が必要とか何mS以内に何Vにする必要がある等 μ A)

TPS54425PWPのような低電圧保護 μ A (UVP)機能はあるでしょうか。μ A

 

以上よろしくお願いします。」

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji:

    感谢您与我们联系、

    您能用英语解释您的问题吗?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想通过短接 VIN 和 EN 来使用该器件。 是否对 VIN 的上升时间进行了调节以获得正常输出? (有多少 MS 和多少 V 应单调增加、有多少 V 应在多少 MS 等范围内。) 它是否具有类似 TPS54425PWP 的欠压保护(UVP)功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    我想回答你的问题,因为莫希丁不在办公室。  

    EN 和 VIN 可以连接在一起。 VIN 的压摆率没有限制。 器件将在 VIN 高于 UVLO 上升阈值后启动。  

    该器件具有 UVLO 保护功能、

    此致、

    瓦伦