This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:其他主题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241326/tps62a02-miscellaneous-topics

器件型号:TPS62A02

大家好!

我想谈谈与该组件相关的三个主题:

1) 1)组件数据表中规定 R2应小于或等于100千欧(2022年版数据表第9.2.2.1节、第11页):

然而、当使用 Webench CAD 在线工具时、当我尝试使用低于100千欧的 R2电阻器进行定制设计时、R2似乎应大于100千欧。

哪一个是正确的?

2)我已经在这个论坛 E2E 上读到,输出电容可以(最大)高达80 µF ,您确认吗?

3) 3)有一个120 pF 的"稳定"电容器 C3、但是对于具体的应用、不知道其值、此外、据说这是可选的。
它的值应该是作为输出电压/电流的函数的值?

提前感谢您的答复。

此致、

马蒂厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    1) 1)请使用数据表中的值作为设计指南。 对于 TPS62A02、建议将 R2保持在小于100K。 同时、我还将查看我们的 Webench 模型、并在有问题时采取必要的措施来纠正。

    2) 2)是的、在稳定性方面、我们的设计团队已验证性能高达75uF。 但是、如果要添加比数据表中推荐的电容器更多的电容器、建议对应用运行环路稳定性分析。 对数据表值进行了评估以涵盖器件的整个建议运行条件、从而确保实现整体最佳性能。

    3) 3)前馈电容器有助于改善转换器的瞬态响应。 但是、它是可选的、因为没有它、转换器就可以正常运行。 如果客户希望改善负载瞬态响应、则建议添加 Cff。 对于 R2 = 100k、计算得出120pF 电容器。 作为一般的经验法则、建议保持 RC 恒定不变。 这意味着、如果将 R2减小一个"x"因子、则 Cff 可以按同样的因子"x"增加。  

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    非常感谢您快速、全面地回答  

    马蒂厄