This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:驱动器处于关断状态时的泄漏电流问题

Guru**** 2638535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS922055, TPS922052, TPS922054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241615/tps922055-leakage-current-issue-when-driver-is-in-off-state

器件型号:TPS922055
主题中讨论的其他器件: TPS922052TPS922054、TPS922053

您好!

我的一个客户正在开发基于 TPS922055的 LED 驱动器、面临奇怪的问题。 驱动器在正常使用情况下工作正常、但当驱动器处于关闭状态时、此时存在50至60uA 的泄漏电流、并且此 LED 未完全关闭。

除了板载 cussotmer 外、它在 EVM 上也存在变异;在两种情况下、他们都发现了这种泄漏电流。 同样的解决方案是什么? 是使用电流检测路径还是通过 MOSFET 路径?

输入电压- 16至33V

输出配置-大约12V /2至3A。

应用-用于消防面板的频闪灯。  (20mSeocnds 打开,980毫秒关闭)/(每1秒闪烁20毫秒) m 出现故障时。 在正常情况下、驱动器将处于关闭状态。

问题 -在关闭状态下、由于存在泄漏电流、LED 略微发光。

同样需要帮助。

米特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    这是由 UVP 电阻分压器的漏电流导致的(电流路径以红线绘制、如下所示)。   当前原型版本 EVM 中的电阻分压器值过低 、可能会引入数十 uA 的泄漏电流。 我们将在正式版本的 EVM 中修复此问题。

    有两种方法可以避免此问题:

    • 使用具有更大值的 UVP 电阻分压器。
    • 一个 大电阻器 R_shunt (可能为数百千欧)与 LED 灯串并联、并分流泄漏电流。 实际上、当 IC 被禁用时、R_shunt、R4和 R6就像一个分压器、您应该将 LED 灯串上的电压设置为小于点亮 LED 的电压。 下图显示了一个图示。
    • 同样的规则也适用于 TPS922052、TPS922053、TPS922054和 TPS922055。

    Br、

    周老师