This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用合适的降压转换器将12V 降至4.3V、为 Lipo 充电器 IC 上电

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B22, TPS541620, TPSM843B22, TPS54KB20, TPSM5D1806, TPS564252, TPS565247, TPS564255, TPS565242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241125/recommend-a-suitable-buck-converter-to-step-down-12v-to-4-3v-to-power-up-a-lipo-charger-ic

主题中讨论的其他器件:TPSM843B22TPS54KB20、TPS543B22 、TPS541620、 TPSM5D1806TPS564252TPS565247TPS564255TPS565242

大家好。

我正在设计一个电源、以便同时为多个器件充电。 我有一个12V 45W 输出的笔记本电脑充电器、可以为我计划设计的电源电路提供输入。 电源电路应提供16个输出通道、每个通道的输出电压为4.3V、电流为1A。 该输出用于为充电器 IC (TPS4056 -配置为以1A 的充电电流为4.2V Lipo 电池充电)提供输入电压和电流。 电源应能够同时在所有16个通道上输出。 我想我能设计4个降压转换器电路、每个电路提供4.3V、4A 输出。 然后、每个降压转换器电路输出将被分成4个通道(并联)、从而总共提供16个通道。

我希望获得有关适合我的上述应用的降压转换器 IC 的建议。 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    首先、12V @ 45W 不会提供为16 x 4.3V @ 1A (68.8W)输出供电所需的输入功率、因此您的电源可能会成为一个问题。  我建议使用至少75W 的电源来为16x 4.3V @ 1A 供电  

    其次、如果您对单个降压转换器而不是4个降压转换器感兴趣、TI 提供的降压转换器在4.3V 下可提供超过16A 的电流。  您可以使用此链接搜索所有稳压器:

    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/products.html

    如果您需要模块(集成 MOSFET 和电感器)、我可以推荐  TPSM843B22  

    如果您想要转换器(集成了 MOSFET)、我可以推荐 TPS54KB20或 TPS543B22  

    如果您想要一个4x 4A 解决方案,而不是

    我推荐 TPS541620双路输出6A 转换器或 TPSM5D1806双路输出6A 模块。  每个都可以提供2个输出、因此对于4个4.3V/4A 电源轨、您只需要2个转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的推荐。

    TI 拥有超过一千个降压稳压器器件。 我知道我应该选择一个  Vin 支持16V 的降压稳压器。 而且降压稳压器的输出应提供我需要的输出电流(1个稳压器 的输出为1个16A 或更高)、或1个稳压器的输出均为2个8A、或者多个稳压器、只要总输出电流满足我的16A 需求)。 我是否还应该考虑任何其他规格、例如开关频率、控制模式等? 我的应用是否也需要特定功能?

    BOM 成本是我需要考虑的重要因素。 我可以找到许多成本为0.110美元| 1ku 的器件、并满足我的基本要求(如果我使用4个)的输入电压、输出电压和输出电流。 例如、TPS564357、TPS564252和 TPS564255具有相同的数据表、但以不同的模式运行。 或者 TPS565242/TPS565247似乎也合适、它们的运行模式也有所不同。 这些器件是否合适?我应该在哪种模式下查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    对于 TPS56425x 系列、这三个器件在 轻负载条件下以不同的模式运行。 数据表7.4介绍了详细信息。 此外 、本文还 提供了一个您可以参考的比较表。

    TPS56524x 是5A 器件、而 TPS56425x 是4A 器件、电流额定值不同。 此外、 TPS56524x 的引脚4为 AGND、而 TPS56425x 的引脚4为 PGOOD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    应用应使用哪种功能模式? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    您是否关心较高的轻负载效率或较低的轻负载 Vout 波纹?