This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:输出电压问题

Guru**** 2526090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240354/tps40210-output-voltage-issue

器件型号:TPS40210

大家好、

24V 输出300V、如图1中所示的电路。 R1027 1.6K、R1028 680K。 红色斜杠未连接、测试输出电压如图2所示。 第二通道输出300V 电压波形、第一通道是 SS 波形。

客户拥有20多块电路板、4块电路板有此问题:

图1

图2

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您的联系。 看起来器件在启动后会直接进入过流状态。 您是否可以在 ISNS 处检查电压并发送示波器热保护? 我们期待您的回复。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moritz:

    感谢您的支持。

    您能在 isns 检查电压并发送示波器热请吗?

    被测试为过流、超过了150 mA。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    是的、它进入过流保护模式。 感测电阻是根据最小阈值还是按照典型值设计? 您可以尝试略微减小检测电阻的值。

    此致、

    莫里茨