请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 大家好、
24V 输出300V、如图1中所示的电路。 R1027 1.6K、R1028 680K。 红色斜杠未连接、测试输出电压如图2所示。 第二通道输出300V 电压波形、第一通道是 SS 波形。
客户拥有20多块电路板、4块电路板有此问题:

图1

图2
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
24V 输出300V、如图1中所示的电路。 R1027 1.6K、R1028 680K。 红色斜杠未连接、测试输出电压如图2所示。 第二通道输出300V 电压波形、第一通道是 SS 波形。
客户拥有20多块电路板、4块电路板有此问题:

图1

图2
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
尊敬的 Moritz:
感谢您的支持。
您能在 isns 检查电压并发送示波器热请吗?

被测试为过流、超过了150 mA。
谢谢。此致、
切里