This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:SEPIC 配置中的负反馈

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40488, LM3488, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241139/lm5155-negative-feedback-in-sepic-configuration

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件:LM3488、PMP40488

您好!

我目前正在基于 PMP40488参考设计设计设计、 从12V 电源设计双高压电源(我们以前在 LM3488升压控制器上使用相同的拓扑)。  

我们一直在想复制升压电路来获得两个 独立电源轨(一个 LM5155用于正电源轨、另外一个 LM5155用于负电源轨)。 问题显然出在负轨上、因为我们无法将负反馈电压连接到控制器。  

您是否具有针对此问题的解决方案的参考设计?

作为一个解决方案、我们考虑了改变电路轨的电压基准。 为此、我们必须使用-12V 的电源为负升压轨供电。 在纸张上它应该起作用,但我们想从你身边得到建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 我们目前正在对此进行研究、我们将在下周初之前收到回复。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    外接可能会看到这个从正到负的例子: https://www.ti.com/tool/PMP30487

    否则、如果您将整个电路以负电位为基准、它可以起作用。

    此致、

    莫里茨