This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61120:TPS61120PWG4

Guru**** 2502405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238001/tps61120-tps61120pwg4

器件型号:TPS61120

 过去5年、我一直在产品中使用 TPS61120PWG4升压转换器。

就在最近、我们遇到了很多"音频噪声"故障。

在检查"良好单元"与"不良单元"后、我看到转换器的输入(电池)和输出(+5.5V)上出现了非常不同的波形。

发生故障的单元似乎是转换器以较低的频率运行(在可闻范围内)

请建议:

良好的单位输入


良好的设备5.5V




单元输入失败

故障单元输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、这不好也不坏。 差异是因为负载发生了变化。 猜中坏的单元负载更轻、因此器件进入省电模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个单元运行相同的负载电流(约110mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还能提供电感器电流和 SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过电子邮件给我发送详细讨论并关闭此主题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道如何测量电感器和开关电流。 如何确定器件何时进入节能模式? 它在多大的电流电平实现该功能、或者在多大的电压电平下实现该功能??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

    您是否启用了省电模式。 您可以 google 以测试如何测试电感器电流。 它更详细、更易于理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我该如何发送电子邮件给您?  什么地址?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启用省电模式。
    节能模式的阈值是多少?
    哪些外部元件会影响该阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们已构建了超过150,000个此类器件、并且已为所有这些器件启用了负载节省功能、因此我需要确定哪些其他因素会导致这些故障器件处于断续模式。 所有单元在大约110mA 时处于空闲状态、因此良好单元和不良单元之间的负载并不不同。 请告知如何缩小这种差异的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我需要查看电感器电流和 SW 总线波形以进行调试。 您能否提供此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请链接到电感器电流测量方法。  

    是否可以用示波器(10倍探头)直接测量 SW 总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否仅通过在电源线中放置一个感应电阻器来测量此器件的电感器电流、或者必须将其与 Vbatt 电流隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、您不能这样做、因为感应电阻比 LS MOSFET Rdson 大得多。 实际输入电压也会降低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪些因素会导致一个器件省电、而另一个器件无法省电。
    这些是生产单位。
    我们将一次构建数百个。

    我需要解决方案来确定原因。



    R27和 R28容差为1%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常仅当负载足够轻时、器件才会进入省电模式。 您可以通过电子邮件与我联系。  

    nini-zhong@ti.com