This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:TPS55330需要0.4A 输入电流来设置、以便在初始级具有70mA 负载

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240453/tps55330-tps55330-required-0-4a-input-current-to-set-to-have-a-70ma-load-in-initial-stage

器件型号:TPS55330

尊敬的先生/女士:

我现在正在使用 TPS55330(升压)转换器将+15V 转换为+20V 而没有负载,我们得到的是正确的+20V ,这是预期的, 但当我们应用负载电流60mA 时,我们将在电源的输入端获得恒定电流(CC),直到我们将电源设置为15V/CC 400mA 。 这意味着输入我们必须应用+15V/IN,而不是90mA 预期的+15V/ 400mA。 在初始电流消耗电源后,使80mA 正常,如预期。  

我们使用了您的模拟设计,如下所示,webench.ti.com/.../14

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapajit:

    链接似乎导致了错误的结果。

    另外,情况也不清楚。 我假设电感器是2.2uH。

    当负载较小时、此器件将在脉冲跳跃模式下工作。

    400mA 可能与输入峰值电流相关。

    峰值电流的计算公式为:500mA

    因此、如果器件消耗的峰值电流为500mA、则拉电流达到其电流限制并到达 CC。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    尊敬的先生:  

    1 . 电感器为22uH

    2. 负载电流需要具有64mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapajit:

    这很奇怪、可能是由以下原因造成的:

    1.拉电流可能不准确。  通常、 拉电流限制是平均电流限制。

    2. 添加负载60mA 时瞬态电流相对较大。

    输入电容损失了电容。

    没有输入电容时、输入电流将更大、峰值电流可能会 限制单个电流。

    但这不太可能、因为峰值电流为80mA、因为电感为22uH 而不是2.2uH。

    无论如何、建议使用电流探头对输入电流进行测试、以查看 实际发生的情况。

    与源极串联的电阻器也是可以的。 只需要注意压降和功率损耗。

    此致

    费格斯