This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313-Q1:5mA 初始负载条件下的输出电压过冲。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238779/lm27313-q1-output-voltage-overshoot-at-5ma-initial-load-condition

器件型号:LM27313-Q1
主题中讨论的其他器件:LM27313

您好!

我正在使用 lm27313将直流12V 转换为24V。 我的初始负载电流为5mA。 输出电压是否有可能尖峰达到 40V 并恢复到24V?

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    您是指 SW 或 Vout 上的尖峰? 在两个引脚上都不应有如此大的尖峰。

    此致

    雷   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载断开条件下的 Vout 尖峰。 负载电流200mA。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    您是否意味着在正常运行中、Iout 为5mA、而在负载断开时会出现很大的瞬态200mA Iout?

    如需进一步检查、您能否提供 Cout 和电流负载分布? 尤其是在负载断开的时候。  

    此致

    雷   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在正常运行中、负载电流为5mA。 有时我要连接200mA 电阻负载。 在断开负载期间、我会收到输出电压尖峰。  

    直流12V 输入电压。

    输出电压为24V。

    输出电容器4.7uF/35V。

    输入电容器1uF/35V。

    电感器22uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    "断开负载"的详细过程是什么? 我的意思是、这个断线是通过 MOS 还是其他方式实现的? 负载是纯阻性负载还是感性负载?

    您能告诉我这是什么应用吗?

    谢谢你。

    此致

    雷   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    是否需要跟进进一步检查? 您能否提供上一次答复中提到的信息? 谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我的问题解决了。 连接了并行未知负载。 移除该负载后、可以正常工作。  

    感谢您的观看。