This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:与 SN1701022和 TPS53659兼容。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240823/tps53659-is-sn1701022-and-tps53659-compatible

器件型号:TPS53659

您好!

我正在从事一个使用英特尔至强 D-1746 (Idaville、Icelake)处理器的项目。

我有 TI 针对这一处理器系列提供的电源解决方案、其中 VR13稳压器"SN1701022" 用于生成所有电源。  

但关于该组件、我没有找到太多信息。

我还从选择指南文档中搜索了一个器件(TPS53659)。

现在、我想看看两个器件是否相似、 TPS53659可用于 Idaville 系列吗?

谢谢!

R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、  

    您是否在问引脚兼容性? 它们不具有引脚兼容性、但功能兼容。 两者都可以实现4+1、但只有 TPS53659可以实现3+2相位配置。
    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复!

    否、我并没有问引脚兼容性。

    我想知道两者是否功能兼容并且  TPS53659是否可用于 Idaville (Xeon D-1746)处理器?

    谢谢!

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、  

    这取决于设置、因为 SN1701022无法进行3+2配置、但是的、它们是兼容的。  

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您发送编修。

    R·库马