This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 汽车电池监控器建议

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5130-Q1, ADS131B04-Q1, BQ756506-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240234/automotive-battery-supervisor-recommendation

器件型号:TPS5130-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS131B04-Q1BQ756506-Q1

团队成员

我的一个客户希望找到一个可以代替 ADSI ADUCM330的 IC。 我不知道是否可以向我提供推荐的 IC?  

谢谢。

博彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    ADUM330是一款适用于汽车应用的精密电池传感器。  很遗憾、由于您列出了带有外部 MOSFET LDO 的中等输入电压三路降压转换器 TPS5130-Q1、因此您的问题被转给了 TI 内部的错误小组以获得支持。   

    我现在正在尝试确定正确的支持团队、但将来要获得最快的支持、请在交叉申请的标题中包含一个类似的相关产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我将把这个任务重新分配给我们的电池管理生产(BMP)组、以为您提供支持。  我还将更新标题、以便与您的请求保持一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    Peter 还并行联系了数据转换器团队的我们。
    遗憾的是、我们没有针对 ADuCM330提供的集成解决方案。 我们可以提供的最接近的结果是采用 ADS131B04-Q1等器件的分立式 ADC。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    我正在与我的同事协商、并将在6月23日(CST)星期五结束 EOD 之前为您提供解答。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:  

    这看起来与我们的 BQ756506-Q1类似。  

    此致、  

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    非常感谢您的帮助。

    博彦