This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:器件故障历史记录

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230796/tps548a20-device-failure-history

器件型号:TPS548A20

您好!

我的客户在使用 TPS548A20时满足以下条件。

 - VIN=12V/VIN=3.3V VOUT

15个近期制造的电路板中有3个发生了12V 输出电压断续问题。

由于分析了原因、在移除 TPS548A20后、12V 输出变为正常状态。

他们测量了引脚15 (12V 输入)和移除的 TPS548A20上的 E 焊盘之间的电阻值、该电阻非常低、大约为0.24欧姆。

此设备是否存在相同或相似问题的历史记录?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、JH、

    我不知道这是一个常见的问题。 我只是将引脚15再次检查到了 EPAD、我的值大约为2.6MOhms。

    您是否介意我看看您的布局和原理图、以了解导致此问题的原因?

    首先、您的系统会将降压转换器调节到12V、然后再向 TPS548A20供电? 您认为12V 电压下的断续是由3.3V 降压器件上的 VOUT 短路导致的过流导致的?

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../V8300F_5F00_SIU_2D00_10GEPON8.DS_2D00_R1_2D00_826_2D00_A3_2800_OIP1_2900_.SCH.pdf
    我首先附上了原理图。  
    12V 电源来自输入为48V 的隔离式直流转换器。

    我检查了与正常操作板比较的打嗝板#1、#2、#3。
    我尚不清楚3.3V 短路是否导致  TPS548A20器件上的12V 短路、我确定3.3V 至 GND 的值会比正常操作板低。

    3.3V 12V
    正常操作板 0..1978k Ω ~Ω 15k Ω
    打嗝 板1 (E9)->此板是我分享的板。 我打开此板的时间比其他板长。 0.32 Ω 0.24 Ω
    自动切断与恢复板#2 (FA)->在短时间内接通电源两次 1.9 Ω ~Ω 15k Ω
    3号自动切断与恢复板(F7) ->短时间内接通电源两次 9.5 Ω ~Ω 15k Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jae、

    请忽略我的最后一条消息、该消息指出引脚15至 epad 电阻为2.6Mohms。 我建议客户尝试重现此问题、同时在 PVIN 和 VOUT 电压上都使用示波器探头、以便我们可以查看是否有人将器件设置为高于 ABSMAX 额定值。  如果只有一些电路板表现奇怪、则可能是焊接问题、可能是 ESD 问题。 据我所知、该器件在 PVIN/GND 引脚和 VOUT 之间没有损坏历史记录。 在进行适当的评估之前、需要客户提供更多信息。 此时、它可以是任何东西。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    当 Caleb 最近请求尝试重现问题时、没有后续措施。  做了这个吗?  问题是否已解决?

    如果问题已解决、请单击"这已解决我的问题"、以便我们可以关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已搜索如下所示的路线原因。

    1.在 1号电路板情形中的 TPS548A20 (3.3V 电源)中、+12Vin-EPAD /+12Vin-PGND 几乎缩短(图中为欧姆分析)。


    2.在该板卡中:CPU 使用1.05V 和3.3V 的电源。 1.05V (TPS568230RJER)-3.3V (TPS548A20RVER)几乎缩短。  
    3.从主板上断开 CPU 连接时,3.3V 到1.05V 之间的电阻值将变为正常值。  

    我们的结论是,这是由 CPU 导致的,特别是当我们发现其 BGA 颜色的糟糕状态。 (下图右侧)
    如果在大规模生产之前再次发生这种情况、我们将看到下一次试点生产。  

    不过、如果其他原因影响 CPU 或不影响 CPU、我们还没有找到确切的根本原因、因为在各种分析中、所有问题板都已除电、并且许多芯片已分离。

     
    我找不到 单击"这已解决我的问题"、请将 此问题转换为 已解决问题。
    如果我们有任何疑问、我将 通过位于韩国的 TI FAE 创建。