This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:开始充电需要多长时间?

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241343/bq25172-how-long-does-this-take-to-begin-charging

器件型号:BQ25172

我计划在一个 USB 设备中使用它、在 USB 枚举完成前、它不能用超过100 mA 的值。 我想知道这部分是否会在 MCU 完成 USB 枚举之前自动开始充电? 是否有任何方法可以延迟开始充电? 似乎我无法使用电阻器下拉 TS 引脚、因为这会干扰热敏电阻的读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    启动时间大约为75ms。

    [quote userid="544273" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241343/bq25172-how-long-does-this-take-to-begin-charging 似乎无法使用电阻器拉低 TS 引脚,因为这会干扰热敏电阻的读取。

    可以下拉 TS 引脚、这将使器件保持在关断状态。

    当释放时、TS 的集电极开路/漏极将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助!