This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404FSTDIMEV:关于 LM3404FSTDIMEV 的 AN-1839

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404FSTDIMEV, LM3404, LM3402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240656/lm3404fstdimev-about-an-1839-for-lm3404fstdimev

器件型号:LM3404FSTDIMEV
Thread 中讨论的其他器件: LM3404LM3402

您好!

我想问您有关 LM3404FSTDIMEV 评估板的文档 AN-1839的内容。
(问题1)
Q4如文档第23页的图17所述、但布局中没有 Q4。
Q2布局错误、它是否指向 Q4?
(问题2)
图17中的 JMP-1是否用于在外部输入 VDIM 和从器件的 VCC 输入 VDIM 之间切换?
(问题3)
在图17中、用于从外部输入 VDIM 的电压是多少?
是4V-6V 吗?
(问题4)
图17中、CONN-1的输入是什么?
是 PWM 信号吗? 如果是、以伏为单位的 PWM 信号振幅是多少?
(问题5)
文档第20页的图12中的 VDIM 约为10V、但它指的是电路图上的哪个节点?
图12中的 VDIM 进行了切换、但实际上应该是一个固定值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    我不在办公室,直到2023年6月25日 为中国龙舟节。 然后我会给你回复。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    感谢您的理解。 我现在回来了。

    该评估板很旧、因此我需要一些时间来解决您在这里提出的问题。 实际上、我建议切换到下一代 LM3404/LM3402、即 TPS922053。 我是否能够理解这里的用例? 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。 谢谢。

    Br、

    周老师