This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:LED 驱动器调查

Guru**** 2589610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193, LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240750/tps61193-led-driver-survey

器件型号:TPS61193
主题中讨论的其他器件: LM3410

您好!

我正在考虑使用具有以下规格的 LED 驱动器。
我认为 TPS61193可以满足要求、但此产品没有 SEPIC 评估板。
您是否有符合以下规格的产品以及允许您考虑这些条件的评估板?

(规范)
输入电压:18V 至29V
VOUT (VLED):16.4V 至25.6V
ILED:80mA (仅限单通道)
调光比:6000:1

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花点时间找到解决方案。 是否需要像 I2C 这样的数字接口? 您更喜欢哪种调光方法(Anolog、PWM、Hybrid)?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    无需 I2C。 PWM 对于调光方法很有用。
    事实上、TPS61193 SEPIC 无法满足该规格要求。
    如果有其他产品、敬请告知。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我在搜索后回来。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以考虑我们的 LM3410、它可用作 SEPIC 转换器。

    Br

    帕特里克