This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:UL 报告

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2060C, TPS2060, TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240002/tps2557-ul-report

器件型号:TPS2557
主题中讨论的其他器件:TPS2060CTPS2060

您好、专家:

客户正在寻找 TPS2557DRBR、TPS2060CDGNR 和 TPS2060DGNR 的 UL 报告、您能帮助与我分享吗?

我 只能从 TI.com 下载 CB 报告、但不提供 UL 报告。 所以需要你尽快提供给我。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    很抱歉、我找不到 TPS2557 UL 报告、但我可以找到 TPS2060C 和 TPS2060 UL 报告、且这些报告均为保密协议文档、我无法在此处附上您的电子邮件地址是"ark-chen@ti.com? 对吧? 谢谢、我会通过电子邮件将这些文档发送给您。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    我的电子邮件地址正确、请尽快发送给我。

    但我仍需要 TPS2557 UL 报告、能否帮助重新检查该报告? 如果我们没有,你能帮你申请吗?

    此致、

    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    所有测试报告都附在一个网站上、我会通过电子邮件分享给您。很抱歉、我找不到 TPS2557 UL 报告、让我再发一封电子邮件给我们的营销工程师。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    Wanqi 已经通过电子邮件发送了 UL 报告给您,我将关闭这个话题,谢谢。

    此致、

    国野市