This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564257:针对具有<8A 平均电流限制的直流/直流转换器的建议

Guru**** 2513615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564257, TPS565247, TPS565208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240637/tps564257-recommendation-for-dc-dc-converters-with-8a-average-current-limit

器件型号:TPS564257
主题中讨论的其他器件: TPS565247TPS565208

您好!

我们想要获得有关直流/直流转换器器件的建议。 我们的要求如下。

  • 输入电压= 5V
  • 输出电压= 1V
  • 输出≧4A
  • 固定平均电流限制小于8A

请注意、小于8A 的"谷值电流"限制对于我们的用例而言是不够的、但如果它足够低、则在选择适当的频率和电感器时可能是不错的。

我们目前正在考虑使用 TPS564257、但我们想知道是否有更好的可用器件。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    我对负载稍有困惑、请帮助确认额定输出电流和最大输出电流。  

    如果您有其他需求、如高效率、纹波、低 Iq、软启动或低成本等、敬请告知。

    如果没有更多请求、如果输出电流不超过4A、TPS564257是您选择的理想器件。 它成本低且易于使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    感谢您的回答。 最好具有5A 的额定电流、以确保我们的元件库存符合未来需求。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    如果没有更多特殊要求、我认为 TPS565247具有 低成本、易于使用的特性、是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不符合我们的要求、因为 TPS565247的谷值电流限值大于8A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    那么 TPS565208的最大值是8A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    I_OCL 是平均电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    Athos 在公共假期,将在6月25日回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    I_OCL 是低侧 FET 导通时的电感器谷值电流。 这不是平均输出电流。

    如果触发了过流保护、则平均输出电流值等于 I_OCL+ I_电 感器_RIPPLE/2。

    我们没有器件限制其平均电流、因为平均电流也与应用相关、尤其是电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    如 Athos 所述、I_OCL 是电感器谷值电流。 TPS564257是否符合您的要求? 如果额定电流要求为4A、这将是一个不错的选择。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚