请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400 Deam 团队、
我们使用 TPS65400电源管理 IC 作为降压转换器、如下所示:
输入电压:24V
输出1:5V
输出2:8伏
输出3:3.3V
输出4:3.3V
我们按照建议(数据表)设计了电路、并调整了输出电压和反馈电压。
在空载条件下、它被拉至140mA 电流。
请建议解决上述问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.