This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400内部4个降压稳压器的电源管理

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241119/tps65400-power-management-for-internal-4bucks-of-tps65400

器件型号:TPS65400

Deam 团队、

我们使用 TPS65400电源管理 IC 作为降压转换器、如下所示:

输入电压:24V

输出1:5V

输出2:8伏

输出3:3.3V

输出4:3.3V

我们按照建议(数据表)设计了电路、并调整了输出电压和反馈电压。

在空载条件下、它被拉至140mA 电流。

请建议解决上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:+12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    Shuai 将检查您的问题并很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您能否提供原理图? 我想是高频配置造成的。 如果降低开关频率、空载条件下的输入电流可能会降至数十 mA 水平。