This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406HVEVAL:LM3406HV

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3406HVEVAL, LM3406, LM3409
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240011/lm3406hveval-lm3406hv

器件型号:LM3406HVEVAL
主题中讨论的其他器件: LM3406LM3409

您好!

我将尝试评估带有两线 PWM 输入电源的 LM3406HVEVAL 板。

我将输出电流设置为350mA、并连接笔 LED (VF = 36V)。

直流48V 时、电路板功能良好

然后将2条电源线连接到 PWM 调光器的输出端。 该调光器的输出为开漏型。

加电时、输出从0%开始直到 PWM 的100%。

但通电后, lm3406燃烧!!!!! 保洁员还可以、这发生了两次、我不明白为什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有,LM3406会提供恒定电感电流、因此您需要始终提供电流路径。  

    请参阅8.15开路保护。 您可以使用 DIM

     引脚进行 PWM 控制、也可以使用分流控制、如 LM3409等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、LM3406有 DIM 引脚用于 PWM、但也可以在电源线上使用 PWM 方法、如数据表所示。 此方法使用串联到 Vin 引脚的二极管并使用 Vins 引脚检测电压

    我 通过从 EVAL 的 GND 输入连接和拆下电源单元的负极来在电源线上提供 PWM (通过 MOSFET 进行此操作、正如我之前的原理图中所示、这是 LED 应用调光单元的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电源线上使用 PWM 方法时、这意味着您可以关断电源或断开 VIN+、而不能断开电源 GND 和 EVAL GND。 断开电源 GND 和 EVAL GND 会导致开路情况。 您可以使用此方法来控制线性控制或电压控制模式的器件、但不能使用 LM3406等控制电感器电流的器件。 由于负载电流是感性的、因此当 GND 断开时、电感存储的能量必须找到放电途径、从而导致 Vout 引脚出现高电压、甚至可能损坏器件。 这与数据表中提到的情况相同。 有关详细信息、请参阅下面的。  

      

    建议使用 DIM 引脚、电源开/关或分流调光(请参阅 LM3409数据表或8.6.4远程 LED 阵列)解决方案来控制 LED 调光。