This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:未使用的引脚 PACK+

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241167/bq76952-unused-pin-pack

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76942

尊敬的专家:

我不想将 PACK+引脚用于 BQ76952、因为我们设计的高电压电池组具有多个串联的电池组/BMS。

我的问题是、如果不使用 PACK+、我可以如何处理它?

在以下列表中、我没有看到列出的 PACK+仅说明 LD 可以通过电阻器或接地连接到 PACK+。 你怎么看?

此致、
安德拉斯·马贾尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的安德拉斯:

    PACK+可以连接到高电平或低电平、但两者中最常见的连接方式是将其连接到 VSS。 这是最好的解决方案。 另一个选择是、TI 的 BQ76942页面提供了 用于堆叠多个器件的参考设计、其中 PACK 引脚用于 OCC 恢复检测、但这是可选的、但不是必需的。  

    此致!

    A·内德尔费尔德