This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63811:Q1和放大器的 Rds (on);Q2?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241358/tps63811-rds-on-of-q1-q2

器件型号:TPS63811

Q1和 Q2的 RDS (ON)是什么? 如果有必要、我最关心的工作点是升压模式、3.0V 输入、3.7V 输出、1.5A 输出。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Steve、您好!

    请见下表。

    导通电阻(RDSon)- Buck_High

    47mΩ

    导通电阻(RDSon)- Buck_Low

    30mΩ

    导通电阻(RDSon)- Boost_High

    43mΩ

    导通电阻(RDSon)- Boost_Low

    18mΩ

    此致

    陶氏