This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:即使在发送关断命令后、PCHG 和 CHG 也会开启。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241069/bq76942-pchg-and-chg-is-on-even-after-sending-turn-off-commands

器件型号:BQ76942

您好!

我使用的是采用6S 配置的 BQ76942。 对于下面提到的电压电平、我的顶部电池电压为~24V。

无论我在固件中发送什么命令,我得到 CHG 引脚~23V 和 PCHG 引脚相对于 GND 的17V (电芯1的负极-最底部的电芯负极)。 电压基本上直接在 AFE 的引脚上测量。 我曾尝试使用 CHG_PCHG_OFF 0x0094和 ALL_FETS_OFF 0x0095将 CFETOFF 驱动为高电平  。

FETStatus 0x7F 显示 PCHG 和 CHG 的状态为已清除(0)。 当 CFETOFF 驱动为高电平或 发送 CHG_PCHG_OFF 时(当我读取 FETStatus 时、我返回0x70)、即使是 DCHG 也会显示为设置(1)。 我知道固件正在工作、因为当我设置 DFETOFF 时、FETStatus 与之相对应。

发生什么事了?  

此致、

Abhijith


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    您能否发送电路原理图? 根据您的描述、似乎 CHG 引脚关闭、因为它的电压小于大约24伏的电池组。 然而,PCHG 似乎绝对低于应有的水平。 根据我从您的信息可以推断、由于泄漏电流过大、无法将 PFET 拉至低于预期、这可能是一个硬件问题、但可以用原理图来确认这一点。

    此致!

    A·内德尔费尔德