This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:是否不可能在连续充电时使用它?

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241095/bq25606-is-it-impossible-to-use-it-while-charging-continuously

器件型号:BQ25606

在我使用的产品中、有一个 USB 气体检测仪产品正在使用该器件。
据我所知、该部件有一个10h 的计时器。
如果是、使用这些部件的气体检测仪产品是否无法通过连接全天候充电电缆、然后仅在必要时使用电池四处移动来检测气体?
10h 计时器是否在连接充电电缆的情况下仍在运行、导致充电停止、产品关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10h 定时器仅在特定的工作条件下有效、并且在 特定条件下它可能会有所不同(例如双精度或暂停)。 请参阅 9.3.5.6充电安全计时器以了解详细信息、并检查其是否适合您的特定应用。

    谢谢。