This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:SW 和 PGND 之间的短路

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241293/lmg5200-short-circuit-between-sw-and-pgnd

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件: LM5168

大家好、

我正在使用 LMG5200 (与 TIDA-00909类似)对逆变器设计进行测试、接通电源后、我会立即在 SW 节点和 PGND 之间遇到短路问题。

我的设计包括一个 LM5168、用于 将48VDC 输入电压降至5VDC、并提供给 LMG5200 VCC。 HI 和 LI 上的开关信号是互补的85kHz PWM、50%占空比、并插入了10us 死区时间(如下图所示)。

从我在其他博文中发现的内容来看、除了导致 IC FET 击穿的死区时间之外、可能还有更多问题。 您能帮助我调查这个问题吗? 如果需要、我可以通过邮件发送原理图和布局。

谢谢。

哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khanh、

    感谢您联系我们、您能否发送所用电路板的原理图。 我们将通过电子邮件联系您获取原理图。

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、我将文件发送至您的电子邮件。

    此致、

    哈恩