This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:无法无缝交换

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241133/tps2120-cannot-swap-over-seamlessly

器件型号:TPS2120
主题中讨论的其他器件: TPS2121

尊敬的先生/女士:

我们发现 TPS2120似乎无法正常工作。  从下图中可以看出、电源1和2都连接到 USB-C 5V、当电源2断开时、输出骤降并导致系统复位、而不是无缝交换电源。 但当拔下电源1时、输出保持不变。

并且、如果先插入源1、然后插入源2、则输出将如下所示下降。 您能提供建议吗?

插入源1或源2时、输出正常。

此 致、
费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:  

    由于器件配置为外部电路、因此器件处于 VCOMP 模式、在该模式下、器件将选择更大的输入为输出供电、如下所示:

    由于两个输入都是直流5V、因此该器件在选中和取消选中输入电源轨时、随着输入电源轨的下降和上升、难以选择"更大"的输入。  

    对于两个具有相同直流电压电势的输入、我会建议可以优先使用电源的 TPS2121。  

    器件始终对其输入做出响应。 当器件从一个电源切换到另一个电源时、未选择的电源将在空载时电压略有上升、负载电源电压会略有下降。  VIN1和 VIN2 比较器非常敏感 、您可以看到拉电流2电源线上的反弹。 这将 反复更改比较。 这会导致器件在输入之间不断切换。  

    由于该器件每次更改输入电源选择时都处于先断后合配置、因此在切换期间将不会为输出供电。 在几次切换后、输出电压将下降、可能低于系统复位。  

    以下常见问题解答进一步介绍了此问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023453/faq-tps2121-how-do-i-achieve-a-seamless-power-switchover-using-ti-s-power-mux-devices

    此致、  

    伊丽莎白