This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:电量监测计有时显示错误

Guru**** 2591440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239503/bq78350-r1a-the-fuel-gauge-shows-wrong-sometimes

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350、BQ76930 GPCCEDV

您好、专家!

你好。

我同时使用 BQ78350和 BQ76930、但有时电量监测计显示完全错误。 充满电显示60%的燃油。 复位后它将正确显示、您知道为什么会发生这种情况吗?



请告知

此致、

乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    检查电流读数是否正确。 否则、请校准电流。

    当存在失调电流时、电量监测计会看到电流、并且会随着时间的推移而增加/减去该电流、从而导致错误的值。 复位会强制监测计根据电压获取初始读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    感谢您提供的信息、当前读数是无负载的3mA、因为我上次给您发送照片。 可能是其他问题或原因导致电量监测计读数错误约40%的差异。

    请告知

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    校准电流将有所帮助。

    您是否使用 GPCCEDV 工具配置 CEDV 参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    我已经校准了电流。
    我没有使用 GPCCEDV 工具对其进行配置、但如果您可以查看 CEDV 设置是否正确、ChemID 就会被设置正确。
    但电池没有放电、电量监测计显示错误、看起来不是补偿的放电电压。
    我连接了 CEDV 设置。


    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    CEDV 参数可能与电池不匹配。 chemID 仅用于在启动时估算 SOC、以便工作正常。 GPCCEDV 工具提供电池的匹配 CEDV 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    感谢您提供的信息、我发现 GPCP 包将根据不同温度下的放电率应用。 但是、SOC 是否显示错误、因为它已充满电? 燃油应为100%、但显示为60%。 它始终是室温。

    是否有任何 SOC 设置问题或感应问题会应用此故障? 是否有任何专家可以解决这个问题。

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    当电量监测计复位后、电池必须处于静止状态(2小时内无充电放电)、以便能够准确估算 SOC。 然后跟踪电流以更新 SOC。

    确保在重置电量计(或连接电池)之前校准正确