This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:电流检测电阻值

Guru**** 2536130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241277/bq27z561-r2-current-sense-resistor-value

器件型号:BQ27Z561-R2

尊敬的 ALL:  BQ27Z561-R2数据表第一页原理图显示检测电阻可以为1m Ω 至10m Ω。 但9.4.1布局指南中却指出"该器件旨在支持1-mΩ 至3-mΩ 感应电阻器。"

我可以使用10 m Ω 的感应电阻器吗? 我设计的产品将使用小电流、因此我需要以良好的分辨率跟踪1 -12mA 范围。 此外、电池容量为4-20Ah、充电电流为4A。 因此我需要在一个解决方案中提供分辨率和电源。 我估计10毫欧的电阻器应该可以完成该任务、但我可以使用它吗?

我没有看到对寄存器进行编程以及告诉监测计使用的电流检测电阻的明显方法? I 设定电阻器值或者它被自动地通过参考手册过程"12.2.1 CC 增益/容量增益校准"确定 ?

此致

艾瓦拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aivaras、

    如果使用低电流、则可以使用10m Ω 检测电阻。 您可以通过数据存储器选项卡手动更改电流增益值、然后按照您提到的精度进行校准。