This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:按压引脚控制

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241061/bq77915-press-pin-control

器件型号:BQ77915

您好!

我将 BQ77915用于4S2P 电池。

要将其切换至休眠模式、必须将 FLOATİNG 引脚保持为0 Ω 或处于低电平。 对于正常模式、Press 引脚应为高电平(>VPRESH)。

我不希望我的系统一直运行。 这就是我在 Press 引脚上设置锁存电路的原因。 我用按钮控制闩锁电路。 我已将锁存电路输出连接至 Press 引脚。 当我按下按钮时、它变为"High"(高)、系统将切换到"Normal"(正常)模式。

即使器件 进入休眠模式、我设置的锁存电路也始终处于激活状态。 它直接由电池供电。 但静态电流很低。

因此、我的脑海中存有疑问。

要让设备在正常模式下工作,我们是否必须将高电平(>VPRESH)持续驱动到 PRESS 引脚(图1)? 用按钮瞬间驱动高电平是否合适(图2)?

如果用高电平信号驱动按钮一次(如图2所示)、我将不使用锁存电路。 归因于静态电流

简而言之、如果我使用图片2、该按钮是否会永久关闭? 对于常规模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eso18:

    要进入休眠模式、您必须拉低电平或使其保持悬空状态、如果引脚被拉高、它将进入正常模式。 要进入正常模式、您需要上拉 PRESS 引脚并将其保持上拉状态、否则器件将再次进入休眠模式。  

    可以通过查看它的行为方式 第9.3.5节休眠模式操作 特征曲线。 请参阅以下摘录:

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙