在我的设计中、我目前使用 TPS274160高侧开关、其中一些是由24V 电源供电、一部分是由6V 电源供电、另一部分是由5V 电源供电。 我正在运行一个测试、尝试从每个通道汲取高于外部电阻器设置的限值的电流。 根据8-2:故障表、我预期在这种"触发电流限制"状态下、CS 引脚电平上升到 VCS (H)故障电平。

对于24V 器件、我会看到这种行为(下图1)。 CS 引脚根据 RCS 值(2.52a)读取预期的"故障"电流、可编程负载读数为0A。
但对于6V (和5V 器件)(下面的图2)。 即使外部电流限值设置为2.2A、超过该阈值后、CS 引脚仍会报告 ILOAD、而不是"故障"电流。 通道仍输出电流。
为什么低电压器件的行为不同? 当芯片超过电流限制时、我可以执行什么操作来正确地将其置于故障状态? 谢谢!