This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:低功耗模式退出标准和器件状态

Guru**** 2651175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241274/bq25150-low-power-mode-exit-criteria-and-device-state

器件型号:BQ25150

在 BQ25150数据表的第9.4.2节中、可通过将 LP 引脚驱动为高电平或 Vin>Vuvlo 来退出 IT 状态 LP。 本节稍后部分还说明 MR 还可以使 PMIC 从 LP 转换为活动模式、但一旦 MR 被释放并变为高电平、PMIC 就会重新进入 LP。 是否可以使用 MR 按钮退出 LP 并保持激活模式(例如、如果我们使用 PMID 为 MCU 供电、则打开器件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    低功耗状态与 LP 引脚的状态直接相关、因此如果 LP 保持低电平、则只要 VIN < UVLO 和/MR 处于非活动状态、器件将处于低功耗状态。 我认为最好的实现方式是、在按住/MR 按钮的时间段内切换 LP 信号、以便在释放 MR 时器件将保持电池有效状态。  

    当发生 INT 脉冲时、您可以尝试与器件通信以确认其处于电池有效状态。 这可用于 检查 WAKE1标志以查看 MR 已被保持一段时间、并将其用作触发器来切换 LP 信号。

    在低功耗模式下、您应该仍然能够从电源轨为器件供电、因此、如果启用了其余设备、您主要会看到与充电器 IC 本身不同的功耗。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳