请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 尊敬的团队:
我将当前系统文件导出为附件。 (校验和为 F229DFB )、下面是比较结果。 (仅显示差异)
请帮助解决该问题、我们需要确保我们提供的固件代码校验和 与发送到出厂编程的代码一致。 非常感谢。
此外、我想知道 TI 是否有任何可以动态仿真 AVS 电压以验证输出电压精度的工具或软件狗?
e2e.ti.com/.../TPS53681-0.0-Address-89-Project-File.xmle2e.ti.com/.../TPS53681-SD_5F00_AVDD-and-SD_5F00_AVDDH-89d_5F00_B2_5F00_F229DFA.xml
非常感谢。
吉米