This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:有关 LMG342xR030的问题。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23216, PMP23209, TIDA-010203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240986/lmg3422r030-question-regarding-lmg342xr030

器件型号:LMG3422R030
主题中讨论的其他器件:PMP23216PMP23209、UCC25800、 TIDA-010203

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

  1. 在 LMG342的指纹模型中、组件表面有一些引脚。 我认为这用于连接到散热器。 我对吗??? 我是否应该通过通孔将它们连接到第二层的 PCB 接地??? 我是否应该使用实心过孔???? 然后将地连接到散热器?
  2. 请告诉我更多关于 PCB 上引脚55到118连接的信息。
  3.  LD05和12V 电源栅极驱动器之间连接了哪些齐纳二极管模型 D1和 D6? 我能提供 这些器件库存中可用的器件型号吗?
  4. SW 代表什么? 是 VSW 网络吗?
  5. 什么是 ISO_12V_L 和 ISO_12V_H?
  6. 德州仪器建议在12V 与栅极驱动器之间使用哪种数字隔离器电源? 是否可以知道组件型号?  
  7. 数字隔离器第二侧的5V_H 是什么、是 VSW 吗? 它是否也连接到数字隔离器的 EN?
  8. 关于用于控制 LMG34的 FPGA 代码 、是否需要从器件中读取 OC、Fault 和温度? 是否有适用于 LMG34的任何控制代码?

e2e.ti.com/.../LMG34-PCB-question-.pdf

感谢您的支持。 非常感谢您的帮助。

此致、  

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    我相信客户会发现很多有关 LMG342xEVM 用户指南的信息非常有用。 请让他们参考此图以更彻底地了解 LMG3422 作为半桥的实现。

    1.我不确定这里指的是哪些引脚。  LMG3422器件上的所有引脚均为表面贴装型。 要连接散热器、请参阅 LMG342x 用户指南-第8页上有显示散热器实施的图像。  散热器不应接地。 应根据您的热设计使用实心或空心通孔。 EVM 使用实心通孔以实现更好的散热。  

    2.您能否说明一下 此处提到了哪些引脚? 我在任何原理图上都找不到引脚118。  

    D1为 GB01SLT06-214、D6为 BZT52C16-7-F。  上述 EVM 用户指南中提供了完整的物料清单。  

    是的、SW 与 VSW 网络相同。  

    5. ISO_12V_L 和 ISO_12V_H 由隔离式 偏置 电源提供。  这些电源可以按照 上述用户指南第10页的原理图所示实现。   通过推挽式变压器提供两个隔离式12V 电源轨。 使用的器件是 SN6505DBVR。  这些偏置电源的另一种实现方案可在 PMP23209PMP23216中看到

    6.如上所述、有多种方法可以实现这些隔离式偏置电源-  EVM 中使用 SN6505DBVR、 PMP23209和 PMP23216中使用 UCC25800。

    7. 5V_H 是 高侧数字隔离器的偏置电源以及数字隔离器的使能信号。 高侧器件的每个信号轨和电源轨都以 VSW 节点为基准。  

    无需从器件读取 OC、FAULT 或温度。 这些信号为强大的系统保护提供了灵活性、但 运行这些器件时不需要检测它们或连接。 没有可用于 LMG34xx 的特定控制代码。 但请查看 TIDA-010203、这是一款通过我们的 C2000系列微控制器控制的参考设计。