This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:spredbSheet 更新版本的最大输出功率是否错误?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25180, LM25184, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235911/lm25180-spredsheet-updated-version-with-wrong-max-output-power

器件型号:LM25180
主题中讨论的其他器件: LM25184LM5180

您好"在变压器匝数比不为1:1的结果上的旧帖子中、更新版本似乎修复了输出结果中的不一致问题。

但是、请查看附加的文件、其中包含对于双隔离输出的反激式的极小尺寸实现而言、我们将具有的输入。 每个电流值均为12v @ 0.25A、这意味着预期的总输出功率为6W!

红色 输出 区域表示最大输出为1.5W

怎么会这样呢?

我们可以使用 SN6505方案获得如此大的功率!

更小、更低的成本和 BOM 数量。

但需要6W:让我们尽快解决这个问题。

我们将非常感谢在此问题上提供的任何帮助。

re2e.ti.com/.../LM25180-PSR-Flyback-Converter-Quickstart-Tool-_2D002D00_-24V_5F00_110mA_5F00_TransformerUpdated_5F00_RG6WDIODE.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将联系该产品的应用工程师、他会尽快给您回复

    屏蔽。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克:

    事实证明、我们毕竟无法在该应用中使用 LM25180。

    使用 LM51561HPWPR 。

    但它必须在5V 输入范围内工作。 我们必须获得每个电流为0.5安且输出电压为12V 的输出。 这类似于12W、很明显、LM25180不能在5V 输入下做到这一点。

    还有其他选择吗? 需要低成本和小尺寸。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、您好!

    您好像没有使用最新的设计计算器。  请通过以下链接下载。 它涵盖了所有 LM (2) 518x 系列的设计。   

    https://www.ti.com/lit/zip/snvc230

    使用计算器时、您应从下拉列表中选择 LM25184以支持4.75 min Vin 下的满载。 我还建议使用匝数比为1:1的变压器。

    现在、让我来回答您的问题。  LM (2) 518x 为反激式转换器、它们在满载条件下以 CCM 和 DCM 模式的临界值运行。  选择 LM5180且匝数比为1:3的10uH 时、初级峰值电流将限制为1.5A。   如计算器电子表格所示、这样会限制输出功率。  

    SN6505采用不同的拓扑、即推挽式。 但是、它需要一个预稳压输入轨、即另一个前端转换器。  LM (2) 518x 器件将在一个单 dc/dc 级内调节输出电压。 LM (2) 518x 应该降低总体解决方案成本。  

    希望这一点得到澄清。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    谢谢