This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:输出串随机导通

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238567/tps61196-the-output-strings-randomly-turn-on

器件型号:TPS61196

大家好、

我们的客户正在使用 TPS61196PWPR 控制4个 80mA 灯串(15个串联 LED)、其串联电压为46.5V (典型值@μ V/灯串)。 每次打开电源时、LED 灯串会随机亮起、有时一个灯串会亮起、有时两个或三个 、但不是全部四个。  

它测量15个 LED 从阳极到阴极的43.3V 总电压。 PWM 源只能为 PWM1 PWM2、PWM3和 PWM4引脚提供5mA。  

他还补充说、PWM 输入始终存在、因为它是从外部 IC - CDM10VXTSA1生成的、具有+3V 电平。 频率应类似于1kHz (1.02kHz)、请参阅随附图片。 经过特定电平的外部微调器调节 PWM 占空比后、输入信号变为纯+3V3 DC。  

此问题的原因可能是什么? 请参阅随附的原理图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我建议客户在启动期间捕获 IFB1~IFB4的电压波形。 现在、它们将 VLED_SHORT 阈值设置为~1.85V、因此我想知道在启动期间 IFBx 电压将超过该阈值。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢快速响应。 经过进一步的调查,我们发现这个问题是由于电缆断裂...  

    我想请您查看在输出电容器上测得的以下输出电压纹波。 当最大峰值为3V 时、纹波看起来有点奇怪、峰值电压是很多。 该升压转换器为四个 LED 灯串供电、每个灯串消耗80mA、共阳极上的电压为46.5V。 下面附上两个使用2x10uF 输出电容器的外壳和一个使用了100uF 输出电容器的外壳。 在两种情况下、开关频率均为400kHz。  

    1.2x10uF 输出电容器。

    2.1x100uF 输出电容器

    请分享 您的想法!  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、由于直流变化、2x10uF 的电容对于您的应用来说可能太小。

    您能否同时捕获 SW、Vout 和输入 PWM 的波形?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!
    我得到了结果、但不幸的是、结果并不是全部匹配。  

    1.在这张图片中、黄色信号表示 SW、蓝色信号表示输出交流、尖峰接近2V。 频率设置为400kHz、输出电容器为100uF。

    2.在这张图片中,对于与 pic1相同的配置,显示了输出和 PWM。  

    3.我只添加了一个100nF 的 MLCC 电容器、靠近100uF、这里是输出的结果。 输出似乎平滑、纹波大约为200mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从波形中可以看到、SW 在开/关时有一些电压振铃、100nF 电容器将有助于减少这种情况。 您还可以在 SW 和 GND 之间添加一个缓冲器、以减小该电压振铃。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得现在一切都很好!  

    您能提供一些有关评估板温度值的更多信息吗? 就像在一些实验或测试期间达到的电感器或二极管温度一样、只需要使用它们作为参考值? 在我的设计中、电感器主体在白色背景和全亮度下达到60摄氏度、室温为26摄氏度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否与我分享您的电感器 PN 以及您是否有电感器电流的波形?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    器件型号为:SRI1207-101Me2e.ti.com/.../SRI1207_2D00_101M.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以上传电感器电流波形吗?

    Br

    帕特里克