This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:设计审查

Guru**** 2510375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5601R5H, LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236214/lm5175-design-review

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176、TPSM5601R5H

尊敬的支持部门:我的设计(名称:56000080200)具有以下规格:Vin=20-30V、Vout=24V、Iout=20A、最高环境温度60°C (基于 LM5175或 LM5176)。 典型工作条件(24/7/365、每天)为 Vin=24V、Vout=24V、Iout=8A、但在相同条件下、输入电压可以下降/上升到20V/30V、Iout 可以变为20A;因此我将其设计为 Iout=20A、我的目标是降低 LM517x 功率损耗。 我需要审核设计(原理图)、以便分享 原理图、器件列表和我的问题。 您可以发送邮件(或其他)以附加文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../56000080200_5F00_Design-review.pdfe2e.ti.com/.../56000080200_5F00_WiringDiagram.PDFe2e.ti.com/.../56000080200_5F00_PartList.pdf 我在此框中附加了用于设计审核的文档。 我的问题位于"56000080200_Design review"文档中。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 我们正在查看您的查询、我们会尽快答复您、感谢您的耐心等待。  

    此致、

    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM、您有新消息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能也分享填写好的快速入门计算器?

    到目前为止、关于您的问题:

    1.引导顺序。 TPSM5601R5H 在输入电压为12V 时启动、因此 Vbias = 9V;当输入电压为20V 时、LM5175启动、因此当 LM5175启动时、VBIAS 存在。 按照相反的顺序关闭电源。 您认为这种上电/断电顺序正确吗?

    在 Vin 小于 Vin 之前 Vbias 是不存在的

    2. Rsense。 从"LM5175数据表"公式可以看出、Rsense @ 20安培的额定功率似乎是9、9W、而从"LM5175降压-升压快速启动工具- R9"来看、额定功率似乎是2、52W-2、86W。 哪种电源适合 Rsense?

    您能指出数据表中 Rsense 的额定功率为9.9W 的位置吗?

    3.电感器选择 您认为 Iout=10A 典型值(1、3-1、8uH)或 Iout=20A 最大值(0、7uH)是不是最佳选择电感器?

    我会使用较高的电感来降低最大电感器电流、从而增加饱和电流的裕度。

    4.电感极性。 XAL1580-741ME 的引脚1 (标记)似乎指示"端子方向和开始(短)引线。 此处连接高 dv/dt 以实现最低 EMI"。 你认为我把它连接在右侧吗?

    是的、引脚1标记表示较短或较长的导联。 要获取该信息、请查看电感器数据表或联系电感器制造商。
    对于 EMI、短引线应位于发生较高 dv/dt 的一侧-在本例中、它可能位于输入侧。
    如果稍后在测试时遇到 EMI 问题、也可以旋转电感器并再次进行测试。

    5.模式。 CCM、启用断续模式适合该应用? 在过载条件下、我的目标是减少发热、因此断续模式似乎良好。 DCM 模式(而不是 CCM)可以降低功率损耗?

    DCM 仅在低负载条件下具有优势。

    6.缓冲器。 缓冲器是否连接良好?

    最好在 SW1和 SW2处为缓冲器留出空间、这样在需要时无需修改布局即可添加元件。
    但这已经放置好了。

    7. DIODE_BOOT (D4和 D5)。 你认为 BAS316是一个好选择吗?

    简单查看了数据表- 看起来没问题

    8. DIODE_FET (D3和 D6)。 您认为 SK5C0A 是一个不错的选择吗?

    简单查看了数据表-看起来对我来说还行

    9.散热器。 您认为我应该使用散热器(用于 MOSFET)吗?

    使用快速入门计算器检查功率损耗- MSOFET 需要加热什么? PCB 上有多大的覆铜区域来进行散热。

    10.设计审查。 您建议修改吗? 我可以使用 PCBA 吗?

    确保在 CS /CSG 和感测电阻之间实现开尔文连接

    请遵循数据表的布局规则

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Pag_5F00_24_5F00_lm5175_5F00_Datasheet_5F00_Rsense.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../000_5F00_LM5175-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-_2D002D00_-r9_5F00_10_2D00_30V-24V20A-500KHz.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../000_5F00_LM5175-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-_2D002D00_-r9_5F00_18_2D00_30V-24V10A-500KHz.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Stefan。 感谢您的答复。 在两种重要配置中使用"快速入门工具"。 我附加"RSense 数据表公式"。 在 xls "pag_24_lm5175_rsense"中 、您  可以找到 Datasheet_Rsense 数据表公式"的一些测试结果、当 Vin=10V 时、您可以看到9、9W。 等待您考虑新问题。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、仍然不能遵循或思考错误的方向。

    -在数据表中功率损耗为1.8W

    -在您的应用中,输入电压最小值为18V(每张 excel 表和以上规格 )-那么为什么要考虑10V?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 考虑(也) 10V、因为我有2个应用。 第一个(appA)的输入电压最小值为20V;另一个(appB)的输入 电压最小值为10V。 因此、我认为 Rsense_appA 为2、8W、而 Rsense_appB 为9、9W。 是不是啊?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、现在我明白了、是的、这是正确的。

    因此对于10W 功率、您应该考虑让一些电阻器并联、以使能量更分散。

    此致、

     斯特凡