主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我正在尝试 通过 BQ40Z80 EVM 中的主机控制器校准电压、温度和电流。 到目前为止、主机控制器的电池电压和温度校准似乎很简单。
但是、我现在难以校准电流。 当我从0x4006到 BQ studio 读取 cc 增益寄存器时、我会得到以下响应。
"06 40 0C 78 65 40 D5 8A
82 49 00 00 40 00 00 00
00 00 00 00 00 00 BC A2 FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF "
其提示 TRM 中的默认值为3.58422、但 BQ Studio 中的默认值为1.036欧姆。 您能帮助我将十六进制值解析为以欧姆为单位的浮点值吗?
以下是我们针对电流校准遵循的步骤、您能介绍一下吗?
第1步:在 Vbat 引脚上连接一个已知的电阻
第2步:通过主机控制器读取 cc 增益
第3步:通过主机控制器读取电流
第4步:计算 cc 增益/电流读取
步骤5:从万用表读取实际电流
第6步:(CC 增益/电流读取)*实际电流
谢谢。
雷什米