This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:关于 VIN 引脚(引脚25)与 GND 引脚(引脚27)之间的电容器

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236640/tps543c20-about-the-capacitor-between-vin-pin-pin-25-and-gnd-pin-pin-27

器件型号:TPS543C20

大家好、

我看到必须在 VIN 引脚(引脚25)和 GND 引脚(引脚27)之间连接一个电容器、但是如果这个电容器未连接、会出现哪种问题?
我过去曾读到、振铃时间在增加。
如果我不连接电容器、它是否会停止工作或出现其他问题?
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706370/tps543c20-layout-of-capacitor-of-pin25-to-pin27/2638000?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS543C20%252525252525252525E3%25252525252525252580%25252525252525252580capacitor#2638000

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    该电容器通过降低 SW 信号上升侧的电压尖峰来帮助减少 SW 上的振铃。 建议这样做是为了防止损坏最大电压约为18V 的内部 FET。 这并非器件操作所必需、但建议在所有设计中作为警示措施。

    谢谢。

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton:

    由于 Ryu 无法登录 E2E、我代表他提出这一问题。

    感谢您的回复。

    我了解电容器的作用。

    我对另外一个问题很好奇。

    该电容器的10-100nF 建议范围有何意义?

    如果我连接一个此范围之外的电容器、会看到很大的影响吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。 (代表柳)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    电容器的有效性取决于其在电路板上的放置以及其自谐振频率 与 SW 节点纹波频率的接近程度。 数据表中确实提到电容器的值通常应该在10nF-100nF 范围内、但我们的结果表明、2.2nF-10nF 之间的电容器通常是最有效的。 确定此电容器值的最佳做法是在您的设计中留出一个占位符、构建硬件、测量 SW 振铃频率、并选择一个具有匹配自谐振频率的电容器。 通常情况下、10nF/50V/0402电容器的自谐振频率为50MHz、电容器 大约为100MHz、而电容器大约为2.2nF 200MHz。

    如果您使用的电容器超出此范围、那么 加入该电容器可能不会产生影响。

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    感谢您的答复。
    它对我们非常有帮助。

    谢谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果这已经解决了您的问题、请选择"这已经解决了我的问题"、以便我们可以关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    很遗憾、我无法选择 "这已经解决了我的问题"、因为这个问题是由我的 同事 Ryu 生成的。
    目前他由于 TI E2E 系统问题而无法登录 E2E。
     当系统故障得到解决时、他将选择"这已解决我的问题"。

    谢谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kazuya。 我已在内部关闭螺纹。

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton:

    感谢您的支持和结束。

    此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不用客气。  我们即将结束此问题。