This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:PGOOD 输出

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241082/tps568215-pgood-output

器件型号:TPS568215

您好!

我指的是以下两个 E2E 线程、这两个线程有关 TPS568215的 PGOOD 输出性能、关断泄漏电流和内部导通电阻、但我能否考虑一下这两个线程中整个温度范围下的值?

  • TPS568215: PGOOD 规格
    • 该主题显示"...、增加100%的裕度、 最大值小于200欧姆。"
  • TPS568215: PGOOD 泄漏电流
    • 此线程显示:"...、建议您可以花费500nA 来保留一些缓冲区。"

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、裕昌似乎考虑了最坏的情况、因此它考虑了整个温度范围。 请注意、我们没有有关此器件的实际特征数据、这是基于您之前提到的 e2e 帖子的估算值。

    谢谢。

    阿莫德