This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82913:高达100MHz 的 PSRR 数据

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241117/tpsm82913-psrr-data-for-up-to-100mhz

器件型号:TPSM82913

您好、团队成员:

您是否具有高达 100MHz 的 PSRR 数据?

在数据表中、它 仅在1MHz 以下进行测量。

我的客户希望检查 PSRR 性能。

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    余昌将检查您的问题并尽快答复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    转换器的 PSRR 数据受模块上集成的输入电容器的限制。  总的来说、这也是分立式开关电源的一个问题、因为与 LDO 不同、它们都需要一个输入电容器进行调节。 要测量 PSRR、需在电源的输入端施加正弦波、并且在较高频率下、输入电容器看起来更像短路、因此需要施加更大的信号才能看到输出端的任何内容。 该输入信号的幅度存在实际限制、这会使更高频率的 PSRR 测量非常困难。  开关电源和 LDO PSRR 测量之间的另一个区别是、开关电源在输出端具有一个 LC 滤波器、用于滤除开关频率及以上的纹波。  总之、在1MHz 之前会显示相关的 PSRR 数据、因为它是最相关的数据。