This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:"Phase Margin "parameter in WEBENCH?

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240746/lm2596-phase-margin-parameter-in-webench

器件型号:LM2596

亲爱的先生,早上好

我在 WEBENCH 中进行了计算、请参阅附加。

我看不到选项 "相位裕度"。  为什么?

此致、

TIA

弗拉基米尔·瑙门科  

e2e.ti.com/.../LM2596_2D00_12V_5F00_1A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会将此帖子分配给能够为您提供帮助的人。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vladimir、

    LM2596 12Vout 固定选项的 WEBENCH 不包含获取相位裕度的方法。  

    获得12Vout 固定选项的相位裕度的另一种方法是使用适用于 12Vout 可调节选项 和修改外部反馈电阻器、以匹配12V 输出电压固定选项中使用的内部反馈电阻器。 这些反馈电阻值可以在数据表的第8.2节"功能方框图"中找到。 在 WEBENCH 设计中、这意味着 Rfb1 = 2.5kΩ 且 Rfb2 = 21.8kΩ。  

    要确定前馈电容器 CF 的值、可以使用数据表中的公式10。 这样可得出 CF 值为1.5nF。  

    我已经使用这种方法利用您的设计输入运行仿真、并且产生的相补角为  95.083度 。 设计报告见下文。  

    e2e.ti.com/.../LM2596_5F00_12V_5F00_ADJ_5F00_1A.pdf

    此致、
    卡罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Carol、谢谢您

    此致

    弗拉基米尔·瑙门科