大家好!
我正在以 12V/24V、2A 的设计使用 LM5157。 原理图如下所示:

当 I_LOAD 高于1.5A 时、设计在大约90秒内变得不稳定:输出开始出现毛刺、然后降至~12V。 不稳定事件后的输出和 SS 波形如下所示:
通过 WEBENCH 进行仔细检查、我将 R9更改为建议值1K。 这改善了情况,但它仍然在5分钟后变得不稳定。 将 C17更改为10nF (建议值)会使性能恶化、并在3分钟后变得不稳定。
我不确定负载的消耗曲线、并怀疑它会持续消耗1.5A 甚至2A 电流、但我想提高设计的稳健性。
非常感谢任何建议。
此致、
鲍里斯