This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:脉冲放电电流

Guru**** 1131400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240770/bq27411-g1-pulsed-discharge-current

器件型号:BQ27411-G1

您好!

我们计划使用 BQ27411 (或类似 产品)作为电量监测计。

放电电流将是2kHz PWM 和 Imax 1、5A。

数据表显示 ADC 转换时间为1。

脉冲放电电流会导致很大的不准确性吗?

谢谢。此致、

卡斯滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carsten、

    bq27411使用集成式 ADC、因此它 可以处理脉冲负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你, Shirish!