This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:LLC IC 受损

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236584/ucc256402-llc-ic-getting-damaged

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件:UCC28180

大家好、我们将 UCC256402 LLC 控制器与升压 PFC UCC28180相结合、用于200W 交流/直流转换器。 我们看到 LLC IC 的重复性故障如下:

情形1: 在升压后导通期间、PFC 输出电压达到 LLC 导通的阈值、LLC IC Vcc 引脚(3)和接地引脚(11)短路、未观察到输出。 由于 RVCC 引脚的电压不可用、升压 PFC 电压将降低。

案例2 :假设在第1种情况下发生故障可能是由于变压器偏置绕组浪涌电流导致电压超过30V ,从而损坏 LLC IC (偏置绕组电压设置为14.5V ),我们绕过偏置绕组电源。 整流输入连接到 HV 引脚、观察到 VCC 上的电压上升到26V 并多次下降。 经过几个周期、LLC IC 再次受损。 在 LO 引脚和 GND 之间观察到短路。

案例3 :此外,我们绕过了 LLC IC 的偏置绕组电源和 HV 引脚。 然后、由外部电源提供26V Vcc。 但是、一旦升压 PFC 达到阈值、LLC IC 就再次损坏、Vcc 引脚和接地引脚之间发生短路。

案例4 :我们从 LLC RVCC 引脚绕过了升压 PFC 电源,并为升压 PFC IC 提供13V 外部电源。 其他变化包括增加 LLC 控制器 IC 电容(从100µF 到220µF)。 与案例3一样、在 LLC IC 的 VCC 处提供26V 外部电源。 首先介绍升压 PFC、电压达到390V。 接下来、我们打开 LLC IC 的26V 电源。 不久后、我们在输出端观察到2V 至3V、然后下降至0。 LLC IC 再次因 LO 引脚与 GND 之间的短路(使用 DMM 测得的电阻为2欧姆)而损坏。 没有其它组件损坏。 升压 PFC 输出稳定在390V。

 

在以上每种情况下、我们都无法在变压器初级上观察到任何波形。 原理图实现与 UCC256402EVM 模块类似。 所有值均通过 TI 提供的 Excel 工作表计算得出。 深入了解可能的故障原因将非常有用。

谢谢

上午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否与我分享原理图和设计计算器以及布局。

    当你调试系统时、你 只能测试 LLC。 禁用 PFC 控制器并直接在 LLC 输入端施加直流输入。 一旦 LLC 工作、那么您就可以测试整个系统。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们已经解决了 IC 损坏的问题。
    我们增加了 LO 引脚的栅极电阻器、现在转换器工作正常。 但会从变压器持续听到噪声。 它更多的是在空载时比在负载时. 我们使用了中心间隙处具有小空气间隙(小于0.1mm)的 EFD 芯片。 如何缓解该噪声? 涂漆能消除噪音吗?

    开关频率:130KHz

    变压器线规:26AWG  

    谢谢

    上午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A M:

    涂漆变压器有助于最大限度地降低可闻噪声。  能不能告诉我现在看到的截止频率是多少?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    突发频率:

    在空载时、我们观察到250kHz 的低脉冲频率、

    此致

    上午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否与我分享一下在无负载条件下运行的波形。  

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经解决了变压器问题。 我们认为可闻噪声是由 E 磁芯相互振动导致的。 我们把纸放在三个腿(中心和外腿)。 现在、没有明显的噪声传入。

    此致

    上午