This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求解决方案建议

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021, LM5032, UCC28C53, UCC29002, TPS25961, LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239701/request-a-solution-recommendation

主题中讨论的其他器件:LM5032、 UCC28C53、LM5021、 UCC29002、 TPS25961、LM5050-1

您好

下面我将为服务器开发 SMPS。

请推荐解决方案。

有两种模型。

-spec-
1.交流/直流型号(288W)

    ①输入:90VAC ~ 264VAC  50/60Hz (45~66Hz)

    ② Ω 输出(288W)

      -48V 3.5A (最大168W)  

      +12V 10A (最大值120W)

 

  2.DC/DC 模型 (120W)

    ① Ω 输入:-38Vdc ~-58Vdc

    ② Ω 输出       

      +12V 10A (最大值120W)

*所需功能

① 电源冗余模式(N+1)

②Hot 交换

③负载共享

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) LM5032、要在同一控制器 LM5032上设计两个分离的转换器(由您选择的反激式或正激式)

    2) LM5021或 UCC28C53、反激式或正激式

    负载共享:UCC29002

    热插拔控制器:TPS25961 (或转到 TI.com 搜索热插拔控制器、查看更好的控制器以满足您的需求)

    冗余:LM5050-1、-2 OR-ing FET 控制器(或转到 TI.com 搜索 OR-ing FET 控制器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的支持。

    对于交流/直流型号、建议使用 LM5032、但 LM5032输入可高达 dc105V。
    您是否要让我单独制作交流/直流转换器并使用 LM5032?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、用于交流/直流的 LM5032、但您无法使用 LM5032 VIN 进行启动、请参阅数据表的第7.3.2节、了解如何在输入电压大于100V 时启动。 因此、是的、LM5032可以在输入电压大于100V 的情况下使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我将对-48V 线路使用 TPS25961和 LM5050-1。
    您是否有任何数据或电路可供参考?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25961、您可以访问以下链接、如果您对此器件还有其他问题、请创建新的 E2E 主题、以便获取支持团队的帮助。

    TPS25961数据表、产品信息和支持| TI.com

    同样、请查看下面的 LM5050-1链接、并创建单独的 E2E 线程以获得支持。

    LM5050-1数据表、产品信息与支持| TI.com

    这些部件由不同的团队提供支持、很难将它们组合在一起。

    同样、对于上述其他器件型号。