This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:Webench 问题和数据表公式错误。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236132/lm76002-webench-problem-and-datasheet-formula-error

器件型号:LM76002

我曾尝试将 LM76002 Webench 设计的工作频率从默认值500 kHz (RT 开路)更改为默认值、如果我回忆正确地说是26 kHz、这会导致开关频率非常低。  为了确认误差、我尝试了499kHz 和501kHz 两种频率、都失败。 我猜是一个模型错误、使得 RT 引脚上的任何东西都存在问题。  由于项目时间限制、目前我将坚持使用500 kHz、并留下选项、以便在制造 PCB 时重新访问该模块。

我还在该数据表中的公式(10)和该系列中的其他公式中发现 了一个错误-分母缺少"1 -"、很容易发现为  

D =输出电压/输入 电压 假设没有损耗
最大输入电压 =输出电压/最小值  
= Vout / tonmin * fsw   (9)正确无误
最小输入电压 =输出电压/dmax
=输出电压/( 1– TOFFMIN * fsw)   (10)更正

最后一条评论,有一个反馈选项在 Webench (左上, 3个水平条纹),你只是得到一个错误,如果你尝试- www.surveymonkey.com/.../QHLLM77

此致、Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您提请我们注意这一点。

    如果您可以共享 Webench 设计的详细信息(或进行打包发送)、

    我们的 Webench 团队将能够重现您的问题并开始解决问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已经有一段时间没有收到您的回复。

    我们将向 Webench 团队提出这些问题、并关闭此帖子。

    谢谢