This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:BQ25896升压模式

Guru**** 2579885 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240470/bq25896-bq25896-boost-mode

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好!

在我的电路12V 中、输入电压用于降压至5V、然后再降至3.3V、以便为微控制器和其他外设供电。 此外、还使用12V 电压为电池充电。

只要缺少12V 电压、升压电路就会自动将电池电压升至5V。  

我选择  BQ25896 IC 进行电池充电和升压。 更改输出电压。  我对 BQ25896和 BQ25895 集成式降压/升压电池充电器 IC 的升压模式有疑问。

根据数据表升压模式 使能、位于

1.电池高于 BATLOWV

VBUS 低于 BAT+VSLEEP (处于睡眠模式)

3.启用升压模式运行(OTG 引脚为高电平并且 OTG_CONFIG 位= 1)

4. TS 范围内的电压

5.从升压模式延迟30ms 后、启用

因此、我的疑问是当不存在12V 电压时、微控制器如何提供 i2c 命令来降压升压 IC、如果命令后经过30ms、平均时间板将熄灭。

如果您可以建议一个独立的降压/升压转换器、其单个锂离子电池的充电电流为1至2A、放电电流为2A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我有几个问题、以便我更好地了解您的预期设计、从而帮助推荐最合适的产品。  

    -在 BQ25896之前、您是否有可将12V 降至5V 的降压转换器? 因此、BQ25896的 VBUS 引脚输入轨是否为5V?  

    -您的微控制器是否需要在5V 电压轨下运行? 在 BQ25896上、当移除 VBUS 输入电源时、电池将自动为 SYS 引脚输出供电。 如果您的 I2C 主机即使在12V 电压被移除的情况下也由 SYS 供电、可发送 I2C 命令。  

    ,如果 在平均时间板将关闭命令后花费30ms。

    输入端始终会出现短暂的压降、以允许器件从充电模式切换到升压模式。 如果您不需要板、我建议您将一个单独的升压部件连接至 SYS 输出。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路中有一个专用降压转换器、可将12V 转换为5V。 微控制器由3.3V 电源供电。 电路的基本电源转换方框图来分享这些内容。 您可以推荐一个良好的 Booster 电路 IC。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您将系统配置为电池不会降至3.3V 以下、则可以直接从 SYS 为微控制器供电。 如果您确定自己的设计需要电池充电器输出端的升压电路来确保电路板永远不会关闭 、请发布新帖子、以便相应的专家根据您的要求给出升压转换器 IC 器件建议。  

    此致、

    加勒特