This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21755-Q1:栅极驱动电源问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21755-Q1, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227766/ucc21755-q1-gate-drive-power-problem

器件型号:UCC21755-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21710

您好!

我们使用 UCC21755-Q1栅极驱动器来并联运行两个 SiC MOSFET、其中每个 SiC MOSFET 的 Rgon = 15欧姆、并且栅极驱动路径中没有使用电容器。 只要我们在 VDS 上施加少量电压(例如4V)、栅极驱动器波形就会变为以下波形:

蓝色的是栅极驱动器的输入信号、黄色的是 Vgs。

那么、您能帮助我们解决这个问题吗? 您认为它与 Gare 驱动器本身有关、还是与栅极环路中的大寄生电感有关?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    UCC21755具有过流保护引脚 (DESAT)、用于测量开关上的电压、如果检测到电压高于特定阈值、则会关闭输出。 看来这个电路还未正确设置。 您能否共享栅极驱动器电路原理图? 我可以帮助您调整它。 您还可以将此器件版本用于 SiC FET、阈值(OC)较低、例如 UCC21710。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    非常感谢您这么快的回复。

    当然可以:

    可以是 DESAT、但如果 DESAT 作用并关闭栅极驱动器、栅极驱动器会自动开启吗? 我已将 RST/EN 引脚连接到3.3V。

    谢谢、

    埃尔凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Efran:

    如果触发了 DESAT、nFLT 引脚和栅极驱动器输出将锁存为低电平、直到通过下电上电或向 RST 引脚发送低电平脉冲来复位栅极驱动器。

    由于栅极驱动器似乎在开和关、我不认为 DESAT 功能是导致这些波形的原因。 输出变化状态可能是由于输入引脚上存在噪声、但观察波形似乎并不像输入和输出一样变化。

    • 您是否使用全范围带宽来确保准确捕获输入信号上的噪声? (还必须使用严格的探测外观、以确保不会在测量中引入额外的噪声)

    我们可以检查的另一个问题是 VDD 电源。 看起来打开和关闭的脉冲具有相当周期性。

    • 这可能是栅极驱动器的偏置电源、其行为不符合预期吗?
    • 在运行该测试时、您能否探测 VDD-COM 以查看电压在导通期间是否保持稳定?

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我们检查了输入电压、它没有压降、但具有很大的噪声。 我想知道 VDD COM 中旁路电容的值必须是多少。 您是否认为使用较大值的电容器会导致这些 干扰 并将噪声引入系统? 我们将使用大约15uF、(10uF+4.7 uF+0、1uF)

    此致、

    埃尔凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erfan:

    肖恩或 Andy 此刻不在办公室。 他们应该在明天之前对你作出回应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    在第一个图像中、在输出开始变为低电平脉冲之前、蓝色输入会出现深度尖峰。 问题是否在于 VCC 去耦? 电路中是否有其他开关当时在切换?  

    我不知道第二个波形应该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    我们实际上检查了 VCC 的电压是5V、并且上面有一些振铃、但这些振铃不大、不会关断栅极驱动器。 此外、选中了 VDD - VEE、看起来也不错。  

    如果您可以看到随附的照片、蓝色的波形为(Vgs)、黄色的波形为(VDG、不是 VDS)、粉色的波形为(栅极电流)、绿色的波形为(栅极驱动器的输入)。 可以看到、栅极驱动器经常关闭、然后再打开。 此外、电流中还有第二个干扰。 此外,当这种现象发生时, VDG 的关闭时间有一个漂移,请第二次附上第二和第三张照片。  去饱和会取消激活、那么是否有什么东西可以推动栅极驱动器切换到 OUTL 路径? 由于输入未关断、另外还有什么因素可以推动栅极驱动器将其切换到 OUTL?

    你认为这里的问题是什么? 噪声? 电压? 或快速 dv/dt? 还是锁存或压摆率?

    此致、

    埃尔凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    这适用于降压转换器吗? 是没有自举电源为高侧驱动器供电、还是有隔离式电源?

    可能在更广泛的系统级别发生了影响栅极驱动器运行的事件。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    其用于降压/升压转换器。 没有、半桥 FET 有两个隔离式电源。  

    由于噪声而导致的钳位电路是否可以错误地打开和打开 OUTL 路径?

    此致、

    埃尔凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要驱动的 SiC FET 的器件型号是什么? 可能负载太高、无法并联驱动它们。 如果您只驱动一个 SiC FET、问题是否仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sean、我是 NVBG020N120SC1。 即使有一个问题仍然存在。 我认为这必须是布局、因此可能我们必须重新设计布局。

    此致、

    埃尔凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    如果您提供原理图和布局文件、我们可以进行审阅、以确保设计符合驱动程序的最佳实践。 如果您不愿意在此处分享文件、我们可以将讨论发送到电子邮件。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    没问题、如果您能给我提供一个电子邮件地址、我可以通过电子邮件共享这些文件吗? 此外、您希望文件采用哪种格式?

    此致、

    埃尔凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    我只会向您发送一个包含了我的电子邮件的 E2E 好友请求。 您可以在那里与我联系、然后我们继续交谈。 请在电子邮件中添加指向此 E2E 主题的链接、以保留该主题的背景信息。

    设计原理图文件 PDF 或只是它的图像就可以了。 如果您可以共享 Altium 文件、所有图层的 PDF 甚至只是所有图层的图像,则可用于布局。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我找不到电子邮件地址、所以我必须通过私人消息将所有电子邮件发送给您。 我想知道你是否收到了它们?

    此致、

    埃尔凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:

    我在等这封电子邮件、但错过了内部 E2E 消息。 我将以消息的形式发送电子邮件、并查看共享的文件。

    我将关闭该主题、我们将通过电子邮件继续。

    此致、

    安迪·罗布勒斯